slogan Rollon
logo Rollon

EXEMPLES D'APPLICATIONS

 

esempio applicativo 1

esempio applicativo 1-1

La vitesse, la précision et le fonctionnement silencieux des patins sont des arguments importants pour l'utilisation de Compact Rail dans ce système automatique d'étagère de pharmacie. Également la glissière télescopique à galets est idéale pour ce type d'application.

 

Speed, precision and noiseless operation of the sliders are convincing arguments for using Compact Rail in this automatic pharmacy shelf system. Also the telescopic roller track is ideal for this type of application2

Speed, precision and noiseless operation of the sliders are convincing arguments for using Compact Rail in this automatic pharmacy shelf system. Also the telescopic roller track is ideal for this type of application2-1

Les glissières télescopiques 'très forte charge' DMS63, de la famille Telescopic Rail, assurent l’extraction du rouleau de film pour son remplacement. Cette unité tournante fait partie d’une ligne de laminage pour la production de mobilier métallique. Cette fonction d’extraction doit être fiable pour garantir une utilisation 24H/24 de l’outil de production. Les glissières télescopiques doivent pouvoir également supporter le poids importants des rouleaux.

 

Heavy duty telescopic rails of type DMS63 assist film roll changing. The reeling unit in a laminating system is pulled out for this purpose – in this case in a furniture industry application. This is ergonomic and safe. The telescopic rails must be able to resist the heavy weight of the rolls.

Heavy duty telescopic rails of type DMS63 assist film roll changing. The reeling unit in a laminating system is pulled out for this purpose – in this case in a furniture industry application. This is ergonomic and safe. The telescopic rails must be able to resist the heavy weight of the rolls.

Unité Medevac pour le transport sans risque des patients dans des véhicules blindés.
Le plan rapproché montre un bras télescopique horizontal dans la civière supérieure.
Un guidage série ASN à extraction partielle a été utilisé. L’extraction de la civière s’effectue sans flexion permettant ainsi le placement du malade dans des conditions de confort et de sécurité optimales. La civière, en position sortie, est également guidée de haut en bas par un système à galet Compact Rail.

 

A Medevac unit for safely transporting patients in armoured container vehicles. The close-up shows a horizontal telescopic arm in the upper stretcher. An ASN partial extraction can be seen in the front left. This does not sag even under maximum permanent load. The up and down movement of the stretcher takes place when the telescopic arms are extended – guided by Compact Rails

A Medevac unit for safely transporting patients in armoured container vehicles. The close-up shows a horizontal telescopic arm in the upper stretcher. An ASN partial extraction can be seen in the front left. This does not sag even under maximum permanent load. The up and down movement of the stretcher takes place when the telescopic arms are extended – guided by Compact Rails.

Compact Rail utilisé dans le logement d'un poseur UV.
La combinaison des profils 'K' et 'U' compense les défauts de parallélisme.

rollon logo

Roulements linéaires et modules