mardi 8 juillet 2025
Corporate & Events
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
17 juin 2025
Rollon fête ses 50 ans et prépare son expansion future avec l’ouverture d’un nouveau site dans le Michigan
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
8 mai 2025
Rollon célèbre 50 ans d’excellence pionnière dans les solutions de mouvement linéaire de pointe avec une nouvelle expansion stratégique mondiale.
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
26 juin 2025
Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
28 janvier 2025
Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Tout lire
Besoin de nous contacter ?
Contacts
Contacts
Educationals

Comprendre et prévenir les défaillances des vis à billes

Les vis à billes sont des composants essentiels dans les systèmes linéaires, offrant précision et capacité de charge élevée. Cependant, comme tout élément mécanique, elles peuvent s’user si elles ne sont pas correctement entretenues.

Cet article vous présentera les défaillances les plus fréquentes des vis à billes, comment les éviter et les solutions pour garantir un fonctionnement optimal.

Le fonctionnement d’une vis à billes

Une vis à billes est un mécanisme de transmission de mouvement qui convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec un frottement minimal.

Elle se compose de plusieurs éléments essentiels. L’axe principal, appelé aussi tige de vis filetée, permet la circulation des billes dans le système. L’écrou à billes, contenant ces billes, se déplace le long de l’axe, assurant un mouvement fluide tout en réduisant les frictions. Les billes elles-mêmes jouent un rôle clé en minimisant l’usure et en répartissant uniformément la charge sur les filets de la vis.

Causes fréquentes de défaillances des vis à billes

Les vis à billes sont généralement très fiables et durables, mais elles peuvent tout de même rencontrer des défaillances en fonction des conditions d’utilisation et de maintenance telles que le mauvais alignement, une lubrification insuffisante ou une usure due à la contamination.

Lubrification inadéquate : source d’usure prématurée

Une lubrification inadéquate est une des causes principales de défaillance. Un manque de lubrification peut augmenter les frottements entre la tige filetée et l’écrou, provoquant une usure prématurée.

Ce problème est souvent exacerbé dans les applications à charges lourdes, où la pression de contact est plus élevée. Dans ce contexte, l’utilisation de vis à billes XL Xtrem Load est particulièrement adaptée. Ces vis sont conçues pour supporter des charges importantes et maintenir une lubrification constante et efficace dans le temps.

Mauvais alignement : un risque majeur

Une mauvaise installation ou un mauvais alignement est l’une des causes de défaillance des vis à billes. Il survient lorsque la tige de vis n’est pas correctement alignée avec l’écrou ou d’autres composants du système, exerçant alors une pression excessive sur les éléments mécaniques. Cela augmente les vibrations et accélère l’usure, réduisant la durée de vie de la vis à billes.

Pour limiter ce problème, les systèmes de vis à billes haute performance XP Xtrem Position offrent une grande précision de positionnement et une durabilité accrue, réduisant les risques de désalignement dans les applications de haute précision.

Autres problèmes liés aux vis à billes

Outre l’alignement et la lubrification, d’autres problèmes peuvent survenir avec les vis à billes.

Par exemple, l’usure excessive des billes et des filetages peut survenir à cause de l’utilisation répétée, en particulier dans les applications à haute charge. Des inspections régulières permettent d’identifier cette usure avant qu’elle ne devienne critique.

Les facteurs environnementaux jouent également un rôle important. Dans des environnements sales ou poussiéreux, des contaminants peuvent pénétrer dans l’assemblage de la vis à billes, tandis que dans des environnements humides, la corrosion peut affecter le système.

Pour les applications soumises à des conditions extrêmes, les vis à billes XT Xtrem Transport sont spécialement conçues pour résister aux environnements difficiles, minimisant ainsi les risques de corrosion et de contamination.

FAQs

Peut-on réparer une vis à billes ?

Oui, il est souvent possible de réparer une vis à billes en remplaçant l’écrou et les billes ou en rectifiant les composants endommagés.

Quels types de vis à billes sont disponibles sur le site Rollon ?

Rollon propose plusieurs types de vis à billes, notamment les modèles haute précision XP Xtrem Position, XL Xtrem Load, et XT Xtrem Transport.

Quels sont les signes indiquant qu'une vis à billes se détériore?

Des bruits inhabituels, des vibrations accrues, une perte de précision et des signes visibles d’usure ou de dommage sur l’axe de la vis ou l’écrou sont les indicateurs principaux

Solutions by Industries

  • Tous
  • Robotique et automatisation
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Solution robotique pour un système de stockage automatisé
How to Prévention de la corrosion avec l’acier inoxydable ou autres traitements spécifiques
Application Machines d’impression dans l’industrie textile
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Sièges en classe éco ou première classe
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Application Extraction de présentoir pour magasin de luxe
Application Vitrine coulissante
Application Système coulissant d’ouverture des portes de douche
Application Systèmes d’ouverture/ fermeture porte ascenseur
Application Comble lacune
Application Ouverture coulissante de fenêtre
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Embouts à rotule pour la manutention : défis, avantages et solutions
Etude de cas Comment accompagner un fabricant d’emballage à respecter son calendrier de production ?
Etude de cas Success story aux Etats Unis : système pneumatique vs système asservi
Infographie Qu’est-ce qu’un axe linéaire ?
Application Palettisation
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Extraction boîtier batterie
Application Manutentions spéciales
Report Comment la SNCF a-t-elle amélioré la maintenance des caténaires ?
Report Guidage linéaire : cinq bonnes raisons de choisir la solution qui roule
Infographie Comment est composé un guidage linéaire ?
How to Comment choisir un embout à rotule : Un guide technique pour les ingénieurs concepteurs
Application Machines d’impression dans l’industrie textile
Etude de cas Machine spéciale agile pour l’injection plastique grâce à nos axes linéaires
Application Axes linéaires à pignon crémaillère : longues courses et lourdes charges
Etude de cas Marquage laser : guidages linéaires courbes pour le chargement
Application Fabrication de produits électroniques avec des rails extra-robustes
Etude de cas L’axe linéaire haute précision de Rollon permet à JR Automation d'augmenter la vitesse d'assemblage des dispositifs médicaux
Application Solutions linéaires pour les applications médicales
How to Rollon donne vie a une imprimante 3D
Application Machine rayons X montée au plafond
Application Machine rayons X
Application Magasin automatique
Application Les solutions linéaires pour les véhicules spéciaux
Application Guidages linéaires pour la construction de véhicules spéciaux : corbillards
Application Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite
Application Extraction pompe de secours
Application Extraction de générateur
Application Extraction accessoires
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics