Vimercate, 11/03/2021 – La durabilité n’est plus la chasse gardée de quelques-uns ou une idée de « marketing vert » : elle devient au contraire rapidement autant un style de gouvernance pour les entreprises qu’elle est une « variable » sur laquelle les entreprises sont « jugées » par le marché et les citoyens du monde entier.
« C’est exactement ce que la toute dernière recherche a démontré, » a déclaré Rüdiger Knevels, PDG de Rollon. « Pour plus de la moitié des italiens, la question de la durabilité – ou, plus particulièrement, les comportements qui certifient le fonctionnement durable d’une entreprise – peut influencer les décisions d’achat. En outre, c’est maintenant un facteur commun pour les entreprises qui adoptent les politiques CSR (responsabilité sociale de l’entreprise), principalement en intégrant la durabilité environnementale dans leurs engagement d’entreprise, pour bénéficier d’une croissance accrue, mieux travailler et améliorer leur avantage concurrentiel sur le marché, ainsi que leur capacité à attirer des employés de grande qualité, avec toutes les compétences associées ».
Confrontée à un scénario aussi clair que celui-ci, Rollon – multinationale dont le siège est à Vimercate et acteur majeur dans le secteur du mouvement linéaire a décidé de lancer une série de projets, en particulier centrés sur l’environnement, dans le but de réduire son impact et intégrer par conséquent la durabilité dans ses choix de direction stratégique. C’est dans cette optique que les changements concrets et mesurables réalisés sur les sites de Vimercate et d’Arcore devraient être interprétés. Ils comprennent :
- L’installation d’ampoules à LED dans les sites de production, pouvant réduire leur consommation d’énergie de 66 000 kWh/an
- L’application de mesures de qualité énergétique afin d’optimiser la tension d’alimentation (par le contrôle des harmoniques)
- Le passage à un fournisseur d’énergie 100% verte garantie
- L’installation de stations de chargement pour les véhicules hybrides de la société
- L’achat de 4 véhicules hybrides et le début de la transformation de l’ensemble de la flotte de la société
- Le lancement d’une campagne pour réduire progressivement l’utilisation du plastique
- L’introduction d’un nouveau code de conduite pour les fournisseurs afin d’assurer de bonnes performances environnementales dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement

La société est également en cours d’obtention de sa certification environnementale ISO 14.001.
Le chemin que Rollon a commencé à parcourir est très à sens unique : au cours des prochains mois, d’autres projets de responsabilité sociale de l’entreprise doivent être lancés, dont les détails seront partagés au moment de leur lancement.
Rollon : technologie linéaire modulaire pour tous les types d’automatisation
Pendant plus de 45 ans, Rollon s’est spécialisée dans la production et le développement de systèmes de mouvement linéaire. Aujourd’hui, le Groupe – dont la présence est mondiale – est l’un des principaux fournisseurs de solutions complètes pour la technologie linéaire, grâce à l’une des sélections les plus étendues disponibles dans le domaine des glissières linéaires, des rails télescopiques et des actionneurs. Quels que soient le secteur, l’application et les exigences, Rollon peut créer des systèmes flexibles d’automatisation mécanique et des projets sur mesure grâce à sa gamme étendue de composants linéaires modulaires. Si nécessaire, Rollon peut également modifier chaque composant individuel selon des spécifications personnalisées, voire développer des solutions toutes neuves à la commande.