En un contexto industrial donde la personalización, la eficiencia y la fiabilidad son claves, el sector del packaging requiere soluciones de automatización capaces de adaptarse a múltiples escenarios productivos sin perder estandarización. Este caso de éxito analiza la colaboración entre Dexis Iberica y Rollon en el desarrollo de palletizadores cartesianos XYZ, diseñados para responder a las necesidades específicas de diversos sectores.
El sector del embalaje se caracteriza por un elevado nivel de heterogeneidad: formatos de producto variables, cambios frecuentes de lote, exigencias normativas distintas y una presión constante sobre la eficiencia energética y la productividad. En este contexto, la capacidad de escuchar al cliente y traducir sus necesidades en soluciones técnicas específicas resulta fundamental.
Sin embargo, la personalización no debe comprometer la mantenibilidad ni la escalabilidad. Por ello, los fabricantes de maquinaria buscan sistemas que integren componentes estandarizados, fácilmente sustituibles, que permitan reducir tiempos de parada y simplificar las operaciones de mantenimiento. La clave reside en un equilibrio entre diseño a medida y modularidad industrial.
Este enfoque es bien conocido por Dexis, división especializada en procesos industriales del grupo Descours & Cabaud, fundado en 1782, que ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. A través de un crecimiento inorgánico basado en la adquisición de pequeñas y medianas empresas, ha ampliado su propuesta de valor.
Inicialmente centrada en el suministro industrial, la empresa ha incorporado progresivamente competencias en fluidos (neumática e hidráulica), seguridad industrial y, más recientemente, en la fabricación de componentes mecatrónicos y soluciones robóticas. Actualmente, sus principales sectores de actuación incluyen máquina-herramienta, metalurgia, packaging y food & beverage.
Dentro de esta transformación, la segmentación por unidades de negocio ha sido clave. La división OEM desempeña un papel estratégico en el suministro de soluciones de motion control y movimiento lineal para fabricantes de maquinaria.
Como señala José María Mora, Director de la División OEM de Dexis Iberica: “La estrategia consiste en integrar soluciones de alto nivel para ofrecer proyectos completos y coherentes desde el punto de vista técnico, actuando como partner tecnológico”.
Desarrollo de palletizadores cartesianos para múltiples sectores
En este contexto, Dexis ha iniciado una evolución hacia soluciones más integradas para responder de manera natural a las crecientes demandas de los fabricantes de maquinaria, que buscan incorporar subconjuntos funcionales o soluciones parcialmente integradas dentro de sus líneas, sin renunciar a la flexibilidad ni a la modularidad.
La división OEM de Dexis ha desarrollado así una gama de palletizadores basados en estructuras cartesianas XYZ, diseñados para cubrir distintos sectores industriales. Este enfoque permite responder a requisitos muy diversos en términos de carga, ciclo, precisión y espacio disponible.
“Los fabricantes de maquinaria demandan cada vez más servicios de valor añadido que les permitan ampliar su oferta hacia soluciones completas. En este contexto, Dexis ha definido una familia de palletizadores modulares que pueden adaptarse a aplicaciones específicas sin perder eficiencia productiva”, explica Mora.
El resultado es una solución de automatización flexible, capaz de ajustarse a diferentes dimensiones, cadencias de trabajo, tipologías de cajas y niveles de complejidad operativa.
Una solución a medida basada en tecnología Rollon
Para afrontar los retos de durabilidad, eficiencia, flexibilidad, rapidez de adaptación y consumo energético optimizado, Dexis ha integrado ejes lineales de Rollon en sus sistemas.
Las soluciones empleadas incluyen los actuadores lineales:
- Smart System: utilizados principalmente en los ejes X e Y, ofrecen una excelente relación entre rigidez estructural y dinamica, y son ideales para movimientos de largo recorrido y alta velocidad.
- TH: diseñados para aplicaciones que requieren alta precisión y rigidez, se utilizan en los sistemas de pinza. Su diseño compacto permite integrarlos en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento.
- ELM: caracterizados por su robustez y larga vida útil, suportan un elevado número de ciclos operativos, manteniendo la fiabilidad incluso en condiciones intensivas.
“Estas soluciones destacan por su capacidad de personalización a partir de plataformas estándar, lo que permite adaptar cada sistema a las necesidades del fabricante”, explica Franc Bejines, Sales Manager en Rollon.
Estandarización y personalización: un equilibrio clave
Uno de los factores diferenciales del proyecto es la utilización de componentes estandarizados dentro de soluciones altamente personalizadas. Esto simplifica significativamente las operaciones de mantenimiento y sustitución, reduciendo costes y tiempos de intervención.
“El conocimiento profundo de los sistemas lineales, tanto por parte del equipo de Dexis como de lo de Rollon, permite optimizar el diseño y garantizar una integración eficiente”, comenta José María Mora. “La coordinación entre ambas empresas es constante, facilitando la resolución de desafíos técnicos complejos”.
Un ejemplo significativo es la optimización del eje Z en un proyecto con restricciones de espacio. Gracias a la colaboración entre los equipos de ingeniería, fue posible adaptar un producto estándar, reduciendo dimensiones e integrándolo perfectamente en el entorno disponible.
Este enfoque demuestra cómo la customización inteligente puede partir de soluciones industriales consolidadas, combinando flexibilidad y robustez.
Una colaboración estratégica con proyección de futuro
La relación entre Dexis y Rollon se apoya en años de colaboración continua, basada en confianza, conocimiento compartido y objetivos comunes. Esta alianza ha contribuido a fortalecer la presencia de Rollon en el mercado español y ha permitido a Dexis ofrecer soluciones diferenciales a sus clientes OEM.
El valor añadido no reside únicamente en el producto, sino también en la capacidad conjunta de diseñar e implementar soluciones adaptadas a las necesidades reales del mercado. Esta colaboración abre nuevas oportunidades de desarrollo en un sector donde la automatización avanzada seguirá siendo un factor clave de competitividad.
¿Te interesa saber más sobre nuestras soluciones o poner en marcha un nuevo proyecto juntos?

Guías lineales
Ejes lineales
XP Xtrem Position
Rótulas
Guias telescópicas
Sistemas cartesianos
XL Xtrem Load
Rodamientos esféricos
Guías curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rodamientos de agujas
Seguidores de levas
Sistemas circulares
Rollon RB
Tuercas de bloqueo
Aeroespacial
Alimentación y bebidas
Electrónica
Embalaje
Ferroviario
Interiores y arquitectura
Manipulación de materiales
Máquinas-herramienta
Máquinas industriales
Robótica y automatización
Sanidad
Vehículos especiales