myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Guide Lineari X-Rail per docce lussuose

Case Study

Shower Doors Unlimited si è guadagnata una reputazione nella comunità architettonica e del design per la produzione di cabine doccia uniche che utilizzano un design ingegneristico creativo e componenti di fascia alta.

Dalle porte in vetro senza cornice, a quelle completamente incorniciate, i loro design possono essere ammirati in alcune delle più belle case del sud della Florida e dei Caraibi.

Più di recente l’azienda è stata incaricata di sviluppare lussuose porte per doccia a scomparsa senza telaio per il nuovo boutique hotel di Marriott, The Marquis, che sarà situato nel nuovo Met 2 Financial Center di Miami.

Le parole dell’architetto

«La visione dell’architetto era quella di creare una porta per doccia in vetro a scomparsa, che non saltasse mai sui binari: voleva combinare il lusso estremo e l’estetica con il massimo della sicurezza», riferisce Jeffrey Geraci di Shower Doors Unlimited.

Venendo da Detroit, avevo esperienza con l’automazione delle linee di assemblaggio delle auto. Ho pensato che un sistema a guide lineari a cuscinetti potesse funzionare anche per la movimentazione delle porte a scomparsa, in quanto questa tipologia di guide hanno una lunga durata e sono affidabili. Inizialmente abbiamo creato un design che integrasse la pista nella parte inferiore della porta.

Tuttavia il cliente e gli architetti volevano visionare un prototipo in modo da poter essere sicuri al 100% che il design avrebbe soddisfatto tutte le loro esigenze: forma, funzione e sicurezza».

Dopo aver discusso con più fornitori, Shower Doors Unlimited ha finalmente preso contatto con un ingegnere Rollon che ha consigliato di integrare il sistema di guida lineari a cuscinetti X-Rail.

Caratteristiche delle guide lineari X-Rail

La guida lineare a cuscinetti X-Rail è costituita da un profilo a C ed è particolarmente resistente alla corrosione: una soluzione perfetta per movimentare la porta della doccia del peso di 57 kg circa nell’area a scomparsa, dove lo spazio è estremamente limitato e le condizioni ossidative particolarmente sfidanti.

Il team di Shower Doors Unlimited ha constatato che l’applicazione sviluppata con la X-Rail presentava un design esteticamente pulito e particolarmente resistente, al punto che la porta non sarebbe mai fuoriuscita dalla pista e avrebbe soddisfatto i requisiti di ciclo elevato fornendo al contempo un movimento molto fluido.

Così, sulla base della guida X-Rail, il tema di Jeffrey ha realizzato un prototipo ridotto da mostrare al suo cliente.

I sistemi di guide lineari a cuscinetti X Rail di Rollon sono disponibili in acciaio inossidabile e acciaio al carbonio e sono disponibili in tre dimensioni (fino a 3 metri di lunghezza della corsa) per soddisfare la maggior parte dei requisiti applicativi.

Gli esclusivi design delle guide X-Rail offrono protezione delle piste e dei cuscinetti, e allo stesso tempo un’elevata rigidità e minore flessione.

L’acciaio inossidabile di X Rail offre elevata resistenza alla torsione e i cursori sono intercambiabili per una maggiore flessibilità e semplicità manutentiva.

Guide Lineari X Rail

Il prototipo

«Il prototipo in miniatura che abbiamo realizzato – commenta Jeffrey – è stato uno dei più grandi progetti che Shower Doors Unlimited abbia mai messo in opera. Tuttavia, dovevamo ancora produrre effettivamente il meccanismo della porta della doccia ed è allora che è iniziato il vero lavoro».

Shower Doors Unlimited ha iniziato a costruire un modello a grandezza naturale nel negozio e ha lavorato con gli ingegneri di Rollon che hanno personalizzato l’X-Rail creando uno schema di montaggio che si adattasse al design del canale a U.

Normalmente i fori sono ai quattro angoli, ma il design richiedeva una linea centrale, una specifica customizzazione che Rollon era in grado di accogliere e realizzare.

Come in molti casi nel mondo reale, il design ha avuto un’altra battuta d’arresto; sono stati installati campioni delle porte, ma le travi di testata non erano sufficientemente robuste e presentavano deformazioni e flessioni che influivano significativamente sulle prestazioni delle porte.

Docce Lussuose con Guide Lineari X-Rail

Dal confronto fra il team di costruttori dell’hotel e Rollon è emersa la proposta di inserire rinforzi metallici nelle testate che hanno immediatamente risolto il problema con risultati eccezionali.

Ora è possibile spostare le porte della doccia con un mignolo. Le porte sono state così apprezzate dai clienti, che il Marquis ha raddoppiato l’ordine a 100 porte, senza contare che ora Shower Doors Unlimited può contare su un nuovo design vendibile ad altri clienti di fascia alta.

Vuoi approfondire i vantaggi delle soluzioni di movimentazione lineare Rollon? Scarica il catalogo della
linea di guide lineari X-Rail

Scarica il Catalogo

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

Guide lineari a perni volventi resistenti e pratiche

X-Rail

3
Guide lineari a cuscinetti con profilo a C. Disponibili in acciaio zincato, inox o indurito con trattamento Rollon NOX

Potrebbe piacerti anche

Applicazione Porta scorrevole box doccia
Applicazione Movimentazione copertura per piscina
Applicazione Porta armadio scorrevole
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges