Dans un environnement industriel où la personnalisation, l’efficacité et la fiabilité sont essentielles, le secteur de l’emballage a besoin de solutions d’automatisation capables de s’adapter à une grande variété de scénarios de production sans compromettre la standardisation. Cette réussite illustre la collaboration entre Dexis Iberica et Rollon dans le développement de palettiseurs cartésiens XYZ, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nombreux secteurs d’activité.
Le secteur de l’emballage se caractérise par une grande diversité : formats de produits variés, changements fréquents de séries, exigences réglementaires différentes et pression constante pour améliorer l’efficacité énergétique et la productivité. Dans ce contexte, la capacité à écouter les clients et à traduire leurs besoins en solutions techniques spécifiques est essentielle.
Cependant, la personnalisation ne doit pas se faire au détriment de la maintenance ou de la capacité d’évolution des équipements. C’est pourquoi les fabricants de machines recherchent des systèmes intégrant des composants standardisés et facilement remplaçables, afin de réduire les temps d’arrêt et de simplifier les opérations de maintenance. La clé réside dans l’équilibre entre conception sur mesure et modularité industrielle.
Cette approche est bien connue de Dexis, la division spécialisée dans les processus industriels du groupe Descours & Cabaud. Fondé en 1782, le groupe a connu une transformation importante au fil du temps. Grâce à une croissance externe fondée sur l’acquisition de petites et moyennes entreprises, il a élargi son offre de solutions et de services. Initialement centré sur la fourniture industrielle, il a progressivement développé des compétences dans les domaines de la technologie des fluides (pneumatique et hydraulique), de la sécurité industrielle et, plus récemment, de la fabrication de composants mécatroniques et de solutions robotiques. Aujourd’hui, ses principaux secteurs d’activité comprennent les machines-outils, la métallurgie, l’emballage ainsi que l’industrie agroalimentaire.
Dans le cadre de cette transformation, l’organisation par unités d’affaires a joué un rôle clé. La division OEM (Original Equipment Manufacturer) occupe une position stratégique dans la fourniture de solutions de contrôle du mouvement et de guidage linéaire destinées aux constructeurs de machines.
Comme l’explique José María Mora, directeur de la division OEM chez Dexis Iberica : « La stratégie consiste à intégrer des solutions de pointe afin de fournir des projets complets et techniquement cohérents, en agissant comme un véritable partenaire technologique. »
Développement de palettiseurs cartésiens pour un large éventail d’industries
Dans ce contexte, Dexis a amorcé une évolution vers des solutions plus intégrées afin de répondre aux exigences croissantes des constructeurs de machines, qui cherchent de plus en plus à intégrer dans leurs lignes de production des sous-ensembles fonctionnels ou des solutions partiellement intégrées, sans compromettre la flexibilité ni la modularité.
La division OEM de Dexis a ainsi développé une gamme de palettiseurs reposant sur des structures cartésiennes XYZ, conçus pour répondre aux besoins de divers secteurs industriels. Cette approche permet à l’entreprise de couvrir un large éventail d’exigences en matière de capacité de charge, de temps de cycle, de précision et d’encombrement disponible.
« Les constructeurs de machines demandent de plus en plus de services à forte valeur ajoutée leur permettant d’élargir leur offre avec des solutions complètes. En réponse, Dexis a développé une gamme de palettiseurs modulaires pouvant être adaptés à des applications spécifiques sans compromettre l’efficacité de la production », explique Mora.
Le résultat est une solution d’automatisation flexible, capable de s’adapter à différentes dimensions de produits, cadences de production, typologies de cartons et niveaux de complexité opérationnelle.
Une solution sur mesure basée sur la technologie Rollon
Pour relever les défis liés à la durabilité, à l’efficacité, à la flexibilité, à la rapidité d’adaptation et à l’optimisation de la consommation énergétique, Dexis a intégré des axes linéaires Rollon à ses systèmes.
Les solutions utilisées comprennent les axes linéaires suivants :
- Smart System : principalement utilisés sur les axes X et Y, ils offrent un excellent compromis entre rigidité structurelle et rigidité dynamique, ce qui les rend particulièrement adaptés aux déplacements sur de longues courses et à haute vitesse.
- TH Precision System : conçus pour les applications nécessitant un haut niveau de précision et de rigidité, ils sont utilisés au sein des systèmes de préhension. Leur conception compacte permet une intégration dans des espaces restreints sans compromettre les performances.
- ELM : caractérisés par leur robustesse et leur longue durée de vie, ils supportent un grand nombre de cycles de fonctionnement tout en conservant leur fiabilité, même dans des conditions d’utilisation intensives.
« Ces solutions se démarquent par leur modularité et leur capacité à être personnalisées à partir d’une base standard, permettant d’adapter chaque système aux besoins spécifiques du constructeur », explique Franc Bejines, Responsable Commercial chez Rollon.
Standardisation et personnalisation : trouver le juste équilibre
L’une des caractéristiques clés du projet réside dans l’utilisation de composants standardisés au sein de solutions fortement personnalisées. Cette approche simplifie considérablement les opérations de maintenance et de remplacement, tout en réduisant les coûts et les délais d’intervention.
« La connaissance approfondie des systèmes linéaires, partagée par les équipes de Dexis et de Rollon, nous permet d’optimiser la conception et de garantir une intégration efficace », explique José María Mora. « Une coordination permanente existe entre les deux entreprises, ce qui facilite la résolution de défis techniques complexes. »
Un exemple remarquable est l’optimisation de l’axe Z dans le cadre d’un projet soumis à des contraintes d’encombrement. Grâce à l’étroite collaboration entre les deux équipes d’ingénierie, un produit standard a pu être adapté en réduisant ses dimensions afin de l’intégrer parfaitement dans l’espace disponible.
Cette approche démontre comment une personnalisation intelligente peut s’appuyer sur des solutions industrielles éprouvées, en combinant flexibilité et robustesse.
Un partenariat stratégique tourné vers l’avenir
La relation entre Dexis et Rollon repose sur plusieurs années de collaboration continue, fondée sur la confiance, le partage de connaissances et des objectifs communs. Ce partenariat a contribué à renforcer la présence de Rollon sur le marché espagnol, tout en permettant à Dexis de proposer des solutions différenciantes à ses clients OEM.
La valeur ajoutée ne réside pas uniquement dans le produit lui-même, mais également dans la capacité conjointe des deux entreprises à concevoir et à mettre en œuvre des solutions répondant aux besoins réels du marché. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives de développement dans un secteur où l’automatisation avancée continuera de jouer un rôle déterminant dans la compétitivité des entreprises.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions ou lancer un nouveau projet avec nous ?

Guidages linéaires
Axes linéaires
XP Xtrem Position
Embouts à rotule
Glissières télescopiques
Multi-Axes
XL Xtrem Load
Rotules
Guidages courbes
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Roulements à aiguilles
Galets de came
Système circulaire
Rollon RB
Ecrous de serrage
Aéronautique
Alimentation et boissons
Bâtiment et ameublement
Emballage
Ferroviaire
Industrie électronique
Machines industrielles
Machines-outils
Manutention de matériaux
Robotique et automatisation
Santé
Véhicules spéciaux