Vimercate, 11/03/2021 – La sostenibilità non è più un vezzo di pochi o un’idea di “marketing verde”, ma progressivamente sta diventando tanto uno stile di governance delle imprese, quanto una “variabile” attraverso la quale le imprese stesse sono “giudicate” dal mercato e dai cittadini.
«Le ricerche più recenti dimostrano proprio questo – afferma Rüdiger Knevels, CEO di Rollon – per oltre la metà degli italiani la sostenibilità, o per meglio dire i comportamenti che certificano l’agire sostenibile di un’organizzazione, sono in grado di influenzare le scelte di acquisto. Inoltre, è ormai fattore comune che le imprese che adottano programmi di CSR – Corporate Social Responsibility, facendo rientrare la sostenibilità ambientale tra gli impegni aziendali, crescano di più, lavorino meglio e aumentino la propria competitività, nonché la capacità di attirare forza lavoro di qualità, e relative competenze».
A fronte di uno scenario così chiaro Rollon, multinazionale con sede a Vimercate, player di rilievo nel settore del linear motion, ha avviato una serie di progetti – in particolare dal punto di vista ambientale – al fine di ridurre il proprio impatto e, così, miscelare nelle proprie scelte di indirizzo strategico la sostenibilità. In questa direzione vanno letti gli interventi, concreti e misurabili, avviati presso le sedi di Vimercate e Arcore:
- Introduzione di lampade a led negli impianti produttivi, in grado di ridurre di 66.000 Kwh/anno i consumi energetici
- Implementazione della Power Quality per ottimizzare la tensione di alimentazione (tramite il controllo delle armoniche)
- Adozione di un fornitore di energia verde 100% garantita
- Installazione di colonnine per la ricarica di auto aziendali ibride
- Acquisto di 4 auto ibride e inizio della conversione della flotta aziendale
- Avvio della campagna per la progressiva riduzione dell’uso della plastica.
- Introduzione di un nuovo codice di condotta per i fornitori, al fine di ottenere performance ambientali su tutta la filiera
Inoltre l’azienda è in procinto di ottenere la certificazione ambientale ISO 14.001.
La strada intrapresa da Rollon è un punto di non ritorno: nei prossimi mesi saranno avviati, e condivisi, altri progetti in ambito responsabilità sociale di impresa.
Rollon: tecnologia lineare modulare per ogni tipo di automazione
Da più di 45 anni Rollon è specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di movimentazione lineare. Oggi il Gruppo, attivo a livello globale, figura tra i fornitori leader di soluzioni complete per la tecnologia lineare, grazie a uno degli assortimenti più vasti nel campo delle guide lineari, delle guide telescopiche e degli attuatori. Indipendentemente dal settore, dall’applicazione e dal requisito, Rollon realizza sistemi flessibili di automazione meccanica e progetti su misura, grazie all’ampia gamma di componenti modulari lineari. Se necessario, Rollon è in grado di modificare su misura ogni componente o sviluppare soluzioni completamente inedite.