myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
Selection Tool
Selection Tool
Configuratore
Configuratore
Product Center
Product Center
Account
Account
?>
Ultimo aggiornamento
mercoledì 16 Luglio 2025
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
26 Giugno 2025
Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
Case study: come Compact Rail di Rollon ha migliorato la visibilità sulle locomotive di manutenzione
25 Giugno 2025
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
Educationals

Sistemi di automazione industriale con sistemi circolari

Nei sistemi di automazione industriale, l’efficienza produttiva si misura non solo in termini di velocità, ma anche nella capacità di ottimizzare lo spazio e offrire  flessibilità all’interno delle linee di produzione. I sistemi circolari, grazie alle guide curve, sono una soluzione innovativa per progettare stazioni di lavorazione personalizzabili e compatte.  

La possibilità di integrare sezioni curve e rettilinee all’interno dello stesso impianto consente di creare circuiti rettangolari o ovali, ideali per la movimentazione continua dei prodotti attraverso le diverse stazioni di lavorazione. 

Perché scegliere i sistemi circolari per l’automazione industriale?

I sistemi circolari sono una scelta utile per l’automazione industriale grazie alla loro capacità di adattarsi a layout preesistenti, ottimizzare gli spazi e migliorare la produttività. Queste soluzioni offrono un vantaggio significativo rispetto alle tradizionali guide lineari, consentendo di configurare percorsi complessi e flessibili senza vincoli di layout. 

Grazie all’integrazione di guide curve e rettilinee all’interno di un sistema di automazione industriale sarà possibile ridurre l’ingombro delle macchine e creare linee compatte, con stazioni di lavorazione affiancate ma indipendenti. Questo approccio consente di migliorare l’ergonomia delle postazioni di lavoro, facilitando l’accesso agli operatori, se necessario, e ottimizzando i tempi di produzione. 

Caratteristiche e vantaggi delle guide curve

Le guide curve, progettate per offrire movimentazioni fluide e precise, si distinguono per la loro capacità di adattarsi a layout produttivi complessi ed a requisiti applicativi specifici. Rollon, per esempio, con la serie Curviline, offre guide personalizzabili in termini di materiali, dimensioni e raggi di curvatura, ideali per molteplici applicazioni industriali. 

Le guide curve Rollon realizzate in materiali resistenti come l’acciaio zincato e l’acciaio inox, offrono prestazioni durature anche in ambienti difficili, contribuendo ad un funzionamento affidabile nel tempo. Queste guide possono essere configurate con raggi costanti o variabili, permettendo di progettare percorsi curvi, ovali o rettangolari. 

L’opzione di autolubrificazione, disponibile su richiesta per le guide curve Rollon, contribuisce ulteriormente a ridurre la manutenzione e a mantenere elevate le prestazioni nel tempo. Inoltre, la resistenza alla corrosione assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali difficili, come quelli del settore alimentare o farmaceutico. 

Curviline: Guide per applicazioni architettoniche e d'arredo
Multi-Motion: Guide per applicazioni architettoniche e d'arredo

Applicazioni pratiche: packaging, medicina e altro

L’applicazione  di guide curve e sistemi circolari nei sistemi di automazione industriale è particolarmente vantaggiosa in settori dove la gestione dello spazio e la precisione della movimentazione sono fondamentali. Nel settore del packaging, ad esempio, le guide curve permettono di progettare linee di confezionamento compatte, ottimizzando il flusso dei prodotti tra le diverse stazioni di lavorazione. 

Nel campo medicale,  le guide curve ed i sistemi circolari trovano applicazione nelle linee di riempimento e nelle apparecchiature diagnostiche. Inoltre, nell’industria ferroviaria, queste soluzioni sono utilizzate per la movimentazione delle porte  all’interno dei treni, dove la gestione dello spazio è essenziale. 

Come integrare i sistemi circolari nei processi industriali

L’integrazione dei sistemi circolari nei processi industriali richiede una progettazione accurata e la scelta di componenti adatti alle specifiche esigenze produttive. Il primo passo consiste nell’analizzare il layout della linea di produzione, identificando le aree in cui la riduzione dell’ingombro può migliorare l’efficienza operativa. 

La scelta delle guide curve giuste dipende da diversi fattori, tra cui il carico da movimentare, l’ambiente di lavoro e le esigenze di precisione. Rollon offre soluzioni come la serie Curviline e le guide Multi-Motion, che combinano sezioni curve e rettilinee per creare percorsi personalizzati e ottimizzati. 

I prodotti Rollon Nadella, come il sistema AXNR, possono essere pre-collaudati in fabbrica per garantire un’installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di avvio e migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto. Si tratta a tutti gli effetti di un sistema che abbina struttura in alluminio, guide curve e carrelli della linea Multi-Motion, trasmissione tramite riduttore e cinghia dentata, unità di lubrificazione e sistema di indicizzazione del carrello, quest’ultimo estremamente indicato quando occorre ridurre al minimo l’errore di posizionamento del carrello stesso.Inoltre, l’integrazione di sensori avanzati consente di monitorare in tempo reale il funzionamento del sistema, abilitando la manutenzione predittiva e riducendo il rischio di fermo macchina. 

I sistemi circolari rappresentano una soluzione innovativa per le aziende che desiderano migliorare l’efficienza produttiva e ottimizzare gli spazi delle proprie linee industriali. Grazie alla loro flessibilità e alle possibilità di personalizzazione, queste soluzioni si adattano a una vasta gamma di applicazioni, dal packaging alla medicina, passando per il settore ferroviario e la produzione industriale. 

Si tratta a tutti gli effetti di un sistema che abbina struttura in alluminio, guide curve e carrelli della linea Multi-Motion, trasmissione tramite riduttore e cinghia dentata, unità di lubrificazione e sistema di indicizzazione del carrello, quest’ultimo estremamente indicato quando occorre ridurre al minimo l’errore di posizionamento del carrello stesso. Inoltre, l’integrazione di sensori avanzati consente di monitorare in tempo reale il funzionamento del sistema, abilitando la manutenzione predittiva e riducendo il rischio di fermo macchina. 

I sistemi circolari rappresentano una soluzione innovativa per le aziende che desiderano migliorare l’efficienza produttiva e ottimizzare gli spazi delle proprie linee industriali. Grazie alla loro flessibilità e alle possibilità di personalizzazione, queste soluzioni si adattano a una vasta gamma di applicazioni, dal packaging alla medicina, passando per il settore ferroviario e la produzione industriale. 

FAQs

Cosa si intende per automazione industriale?

L’automazione industriale si riferisce all’uso di tecnologie avanzate per controllare e gestire processi produttivi senza intervento umano, migliorando efficienza e precisione.

Quale vantaggio principale offre l'automazione?

Il principale vantaggio dell’automazione è l’aumento della produttività, grazie alla riduzione dei tempi di lavorazione e alla minimizzazione degli errori.

Prodotti correlati

Seleziona il prodotto e scopri di più

Guide curvilinee

Curviline

2
Guide curvilinee a perni volventi.
Guide lineari curve per carichi pesantiGuida curva multi motion line

Multi-Motion Line

1
La linea Multi-Motion è caratterizzata da piste temprate a induzione con guide a V di forma circolare abbinate a cuscinetti a V. Le guide possono essere utilizzate come intera circonferenza, come singoli settori o unite per ottenere circuiti ovali o ad anello.
sistema circolare AXNR

Sistema circolare AXNR

2
Il sistema circolare AXNR è composto da gruppi di componenti: basamento in alluminio, guide e carrelli, trasmissione con riduttore e cinghia dentata, unità di lubrificazione e Indicizzazione del carrello per un posizionamento preciso del carrello.
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
Case Study Telescopic Rail per elicotteri in fibra di carbonio
Applicazione Sedile SFC e Business Class
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
Applicazione Strutture per manutenzione
Applicazione Porte e pedane per l’accesso
Applicazione Porte di accesso banchina
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
Applicazione Movimentazione copertura per piscina
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
Applicazione Movimentazione lineare nell’industria farmaceutica e medicale: il settimo asse per cleanroom
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine automatiche di confezionamento
Case Study Rollon supporta AMP Automation ad automatizzare il processo di pallettizzazione per un'azienda di prodotti per animali domestici
Case Study Teste a snodo per il material handling: sfide, vantaggi e soluzioni
White Paper Moto lineare per una pallettizzazione senza problemi
Case Study Guide lineari Compact Rail per la pallettizzazione
Applicazione Movimentazione shuttle
Case Study Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Applicazione Movimentazione testa di lavaggio
Applicazione Estensione piattaforma
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
White Paper Movimento lineare nella robotica e nell'automazione: panoramica e tendenze
Case Study Midwest Engineered Systems (MWES) e Rollon: automazione avanzata per la movimentazione di carichi pesanti
White Paper Applicazioni per guide telescopiche di livello industriale
Case Study Automazione di una linea di produzione per il trasporto e la lavorazione di cavi elettrici
Case Study CNC Solutions e Rollon: avanzare l'automazione robotizzata per le applicazioni con alti carichi
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges