Questo whitepaper analizza gli aspetti chiave da considerare nella scelta delle guide telescopiche per i sistemi di manutenzione ferroviaria ed esamina come diversi approcci progettuali possano rispondere alle sfide specifiche delle applicazioni nel settore.
I veicoli ferroviari ospitano solitamente sistemi elettrici e meccanici su casse per impieghi gravosi sostenute da guide telescopiche di livello industriale. Questi sistemi possono includere pacchi batterie per treni elettrici, unità di climatizzazione, convertitori, generatori, compressori e un’ampia gamma di apparecchiature elettriche e meccaniche ausiliarie.
Le guide telescopiche consentono al personale addetto alla manutenzione di estrarre manualmente questi sistemi per ispezionarli, sostituirli, ricaricarli, pulirli o ripararli mentre il treno è fermo, per poi reinserirli e fissarli in modo sicuro prima della corsa successiva.
Tuttavia, le applicazioni ferroviarie raramente consentono una soluzione universale. Le guide telescopiche devono sostenere non solo il peso dell’attrezzatura stessa, ma anche i notevoli carichi statici e dinamici generati dal movimento del treno, dalla frenata, dalle vibrazioni e dagli urti. Allo stesso tempo, devono consentire a un singolo operatore di estendere e ritrarre in sicurezza attrezzature molto pesanti. Ciò richiede stabilità dimensionale e resistenza all’inceppamento, anche quando le guide sono completamente estese e sostengono carichi a sbalzo.
Le condizioni ambientali aggiungono ulteriore complessità: a seconda del veicolo e dei percorsi su cui opera, le guide telescopiche possono essere esposte a temperature di esercizio estreme, polvere, sabbia, neve e altre condizioni difficili.
Questi diversi requisiti operativi implicano che la scelta della guida telescopica ideale non si limiti semplicemente ad abbinare una capacità di carico a una determinata applicazione. Questo white paper esplora le considerazioni chiave relative alla scelta delle guide telescopiche per i sistemi di manutenzione ferroviaria ed esamina come diversi approcci progettuali possano affrontare le sfide specifiche delle applicazioni nel settore del materiale rotabile.
Il ruolo delle soluzioni telescopiche nei sistemi di manutenzione ferroviaria
Dietro i numerosi vani e sportelli di accesso presenti su un treno si trovano componenti montati su casse estraibili di tipo industriale che scorrono su guide telescopiche. © Rollon
Molti sistemi critici per la manutenzione nei moderni veicoli ferroviari sono montati su casse estraibili sostenute da guide telescopiche, che consentono un accesso sicuro ed efficiente per l’ispezione, la manutenzione e la sostituzione.
Un esempio lampante è il sistema di batterie di avviamento utilizzato in alcuni treni elettrici. Questi pacchi batterie forniscono l’energia iniziale necessaria per avviare e alimentare la locomotiva prima che questa venga collegata alla catenaria o alla rete elettrica. Si tratta di componenti di grandi dimensioni e pesanti che richiedono ispezioni, pulizia e sostituzioni regolari per tutta la durata di servizio.
Il personale ferroviario può avvalersi di carrelli elevatori per rimuovere i gruppi batteria ai fini della manutenzione. Tuttavia, i carrelli elevatori non sono sempre immediatamente disponibili e spesso hanno difficoltà a operare negli spazi ristretti tipici delle stazioni e dei depositi di manutenzione. Allo stesso tempo, i tempi a disposizione per la manutenzione sono solitamente molto limitati. Ad esempio, i treni della metropolitana possono tornare al deposito dopo l’1:30 del mattino e rientrare in servizio già alle 4:00, lasciando poco tempo per le attività di manutenzione.
Per questi motivi, è diventata prassi comune montare i pacchi batteria su guide telescopiche per carichi pesanti, migliorando significativamente l’efficienza della manutenzione. Gli operatori possono estendere rapidamente il gruppo batteria, eseguire gli interventi necessari e riportarlo nella posizione operativa senza bisogno di attrezzature di sollevamento aggiuntive. Lo stesso principio si applica agli impianti di climatizzazione installati sotto il pavimento o all’interno della struttura del veicolo.
Le guide telescopiche trovano impiego anche in una varietà di altre applicazioni ferroviarie. In alcuni modelli di tram, consentono al cono anteriore di scorrere lateralmente, fornendo al personale di manutenzione l’accesso agli interruttori di messa a terra e ad altre apparecchiature interne. Vengono inoltre utilizzate nei vani portaoggetti accessibili tramite porte laterali o pannelli.
Considerazioni ingegneristiche relative ai sistemi di manutenzione ferroviaria
Sebbene le applicazioni differiscano per funzione, hanno tutte un requisito comune: garantire un accesso affidabile, sicuro ed efficiente alle attrezzature in ambienti in cui lo spazio è limitato e i tempi di fermo devono essere ridotti al minimo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario prestare particolare attenzione a diversi fattori progettuali e operativi.
Vuoi saperne di più? Scarica subito il white paper completo per scoprire tutti gli aspetti tecnici da considerare nella scelta delle guide telescopiche.