Die Smart Factory wird meist anhand von Daten beschrieben: vernetzte Maschinen, Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung. Dahinter verbirgt sich jedoch eine physische Bewegung, die die Smart Factory erst wirklich möglich macht. Teile fließen zwischen Stationen hin und her, Roboter positionieren sich neu, und fahrerlose Transportsysteme befördern Material über die Fläche, ohne dass jemand eingreift. Nichts davon geschieht ohne Linearkomponenten, die die präzise, wiederholbare Arbeit leisten, die die Dashboards stillschweigend voraussetzen.
Für den Ingenieur, der flexible, vernetzte Linien baut, prägt die Wahl der Linearbewegung, wie anpassungsfähig und zuverlässig die Fabrik tatsächlich ist. In den zentralen Bausteinen der Smart Factory tauchen immer wieder dieselben Komponentenfamilien auf, sodass sich eine stimmige Strategie auszahlt: Linearachsen und Mehrachssysteme für Handling und Onboard-Bewegungen, Robot Transfer Units zum Bewegen von Robotern und Hochlastantriebe dort, wo die Kräfte groß werden.
Fahrerlose Transportsysteme in Bewegung
Fahrerlose Transportsysteme, die fahrerlosen Transportfahrzeuge und ihre neueren Verwandten, sind das Kreislaufsystem der modernen Intralogistik. Sie bringen Rohmaterial zu den Stationen, Fertigwaren zum Versand und unfertige Erzeugnisse zwischen den Fertigungszellen und ändern ihre Route per Software, wenn sich die Produktion wandelt. In einem Werk, dessen Layout häufig umgestaltet wird, ersetzen sie die festen Förderbänder, die früher die Anordnung festlegten.
Viele dieser Fahrzeuge können mehr als nur fahren. Sie heben, fahren aus und übergeben ihre Lasten – und genau hier kommt die Linearbewegung ins Spiel. Die Hubtische, Teleskopgabeln und Übergabemechanismen an Bord beruhen alle auf geführter Linearbewegung. Die Linearachsen von Rollon geben diesen Bordmechanismen die kontrollierte, wiederholgenaue Bewegung, die sie benötigen, und Mehrachssysteme übernehmen die koordinierte Bewegung, die erforderlich ist, wenn ein Fahrzeug eine Last in mehr als einer Richtung präzise positionieren muss – beispielsweise beim Anheben und Ausfahren, um einen Behälter auf ein Regal zu setzen, anstatt ihn einfach an einer Station abzustellen.
Industrieroboter und ihre Reichweite
Stationäre Industrieroboter sind nach wie vor die Lastträger der Smart Factory, und wie nützlich sie sind, hängt oft an einer Frage: Erreichen sie alles, was sie erreichen müssen? Ein am Boden verschraubter Roboter bedient nur den Bereich, den sein Arm abdecken kann. Setzt man denselben Roboter auf eine lineare Verfahrachse, kann er eine ganze Fertigungslinie bedienen, was die Wirtschaftlichkeit der Zelle vollständig verändert.
Das ist die Aufgabe der Robot Transfer Unit. Die Robot Transfer Units von Rollon tragen einen Industrieroboter entlang einer präzisen, steifen Achse, sodass ein einzelner Roboter mehrere Maschinen bedienen oder ein langes Werkstück abdecken kann und dabei an jeder Position seine programmierte Genauigkeit behält. In einer auf Flexibilität ausgelegten Fabrik ist ein Roboter, der sich bewegen kann, weit mehr wert als einer, der das nicht kann, weil man ihn bei geänderter Linienanordnung neu einsetzen kann, statt für die nächste Aufgabe einen weiteren Roboter zu kaufen. Die Transfereinheit wird so zu einer Art Absicherung für Layout-Varianten, die man noch gar nicht geplant hat.
Schweißen und Palettieren: hohe Lasten, hohe Genauigkeit
Ein Schweißroboter muss seinen Brenner auf einer präzisen, wiederholbaren Bahn führen, oft entlang eines Werkstücks, das länger ist als seine statische Reichweite. Auf einer Robot Transfer Unit montiert, kann er lange Nähte schweißen oder zwischen Arbeitspositionen wechseln und diese Bahn dabei genau halten. Die Steifigkeit der Transfereinheit sorgt dafür, dass die Schweißnaht gerade verläuft, denn jede Durchbiegung der Schiene macht sich direkt als Abweichung in der Naht bemerkbar.
Ein Palettierroboter ist der entgegengesetzten Belastung ausgesetzt: schwere Lasten am Ende eines ausgefahrenen Arms, die große Biegemomente erzeugen. Läuft die Palettierbewegung auf einer Linearachse, muss diese Achse der Durchbiegung unter Last standhalten. Die kugelgewindegetriebenen Einheiten XL Xtrem Load von Rollon sind für genau solche kraftintensiven und hochpräzisen Aufgaben ausgelegt und verfügen über die nötige Steifigkeit, um schwere Lasten auch bei voller Reichweite exakt zu platzieren. Eine Roboterzelle, die beide Aufgaben erfüllen soll – schweißen und palettieren –, muss für die anspruchsvollere der beiden ausgelegt werden, nicht für den Mittelwert.
Die Roboterzelle als ein System
Eine Roboterzelle vereint folgende Komponenten: einen Roboter, seine Verfahrachse, Zuführ- und Übergabemechanismen und oft ein fahrerloses Fahrzeug, das andockt, um Material abzuliefern oder abzuholen. Die Zelle funktioniert am besten, wenn die Bewegungskomponenten als ein System ausgelegt werden, statt Stück für Stück zusammengesetzt zu sein, da Fehlerquellen häufig an den Schnittstellen auftreten – beispielsweise dort, wo ein Fahrzeug eine Last an ein Portal übergibt oder wo ein Roboter von einer Zuführachse aufnimmt.
Vorkonfigurierte Mehrachssysteme vereinfachen dies, indem sie koordinierte kartesische Bewegung als geprüfte Einheit bereitstellen, was die Integrationszeit verkürzt und das Zusammenspiel der Achsen sicherstellt. Kombiniert man sie mit einer Robot Transfer Unit für den Roboter und einer Zuführachse für die Teile, lässt sich eine flexible Zelle bauen, die sich mit wechselnden Produkten umkonfigurieren lässt, worum es bei der intelligenten Fertigung im Kern geht.
Eine stimmige Bewegungsstrategie aufbauen
All diese Komponenten folgen derselben Auswahllogik: Dimensionierung entsprechend der bewegten Masse, das Kragmoment berücksichtigen, wenn Lasten außerhalb des Führungswagens gehalten werden, und die Dynamik überprüfen, die zur Einhaltung der Taktzeit nötig ist. Wendet man diese Logik konsequent auf fahrerlose Transportsysteme, Industrieroboter und Roboterzellen eines Werks an, entsteht eine Fabrik, in der Bewegung zuverlässig, genau und anpassungsfähig ist.
Diese Anpassungsfähigkeit ist der eigentliche Gewinn. Eine Smart Factory ist nicht nur automatisiert, sondern auch rekonfigurierbar. Richtig spezifizierte und konsequent gewählte Linearkomponenten ermöglichen es, eine Fertigungslinie innerhalb von Wochen neu zu ordnen, statt sie über Monate neu aufzubauen – und genau diese Geschwindigkeit der Veränderung unterscheidet zunehmend ein wettbewerbsfähiges Werk von einem, das stets einen Produktzyklus hinterherhinkt.
FAQs
Wie unterstützt die Linearbewegung fahrerlose Transportsysteme?
Viele fahrerlose Transportfahrzeuge heben, fahren aus und übergeben ihre Lasten mithilfe von Linearachsen und Mehrachssystemen. Diese Komponenten ermöglichen dem Fahrzeug die kontrollierte, wiederholgenaue Bewegung, die es braucht, um Material genau zu positionieren und nicht nur von Punkt zu Punkt zu fahren.
Warum sollte ein Industrieroboter auf einer Transfereinheit montiert werden?
Ein fest installierter Roboter bedient nur den Bereich, den sein Arm erreicht. Eine Robot Transfer Unit bewegt den Roboter entlang einer starren Schiene, sodass ein Roboter mehrere Maschinen bedienen oder entlang eines langen Bauteils arbeiten kann und an jeder Position seine programmierte Genauigkeit behält.
Welche Linearkomponenten eignen sich für einen Schweißroboter?
Ein Schweißroboter muss eine genaue Bahn halten, oft entlang langer Werkstücke. Eine steife Robot Transfer Unit ermöglicht es ihm, sich zu bewegen und diese Bahn dabei zu halten, was für eine gleichbleibende Schweißqualität entscheidend ist.
Was macht eine gute Palettierroboter-Achse aus?
Beim Palettieren werden schwere Lasten am Ende eines ausgefahrenen Arms gehalten, was große Biegemomente erzeugt. Eine hochbelastbare, besonders steife kugelgewindegetriebene Achse wie XL Xtrem Load nimmt die Durchbiegung auf und platziert Lasten genau, weshalb Schwerlasteinheiten bevorzugt werden.

Linearführungen
Linearachsen
XP Xtrem Position
Gelenkköpfe
Teleskopschienen
Mehrachsensysteme
XL Xtrem Load
Gelenklager
Bogenführungen
Robot Transfer Units
XT Xtrem Transport
Wälzlager
Kurvenrollen
Ring-Systeme
Rollon RB
Einstellmuttern
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen